测试环境:
硬件:DM368IPNC-IMX036
软件:IPNC2.6(IPNC3.1同样有这个问题)
在APPRO2A下图像正常,切换到TI2A下图像偏绿,硬件为APPRO的原厂IPCAM,软件为IPNC2.6或者IPNC3.1代码包里面的BIN文件,未经过修改代码,都是原厂数据,不知道是硬件问题还是软件问题?我怀疑是硬件问题,因为软件用的是原厂数据?最近这个问题比较棘手,有谁知道的麻烦帮我分析下?不甚感激!

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DM368IPNC-IMX036是Appro调试的硬件/软件,没有和TI 2A进行调试校准。
你好!
再确认一下,你使用的IPNC2.6,IPNC3.1是针对DM368IPNC-IMX036的,还是MT5的?
确认不管是IPNC2.6还是IPNC3.1都是IMX036的版本,而且不管是用包里面的BIN文件还是重新编译生成的文件都是一样的效果!!
确认不管是IPNC2.6还是IPNC3.1都是IMX036的版本,而且不管是用包里面的BIN文件还是重新编译生成的文件都是一样的效果!!
你好,
如果使用TI 2A,建议使用TI标配MT5的版本的软件+TI的IMX036驱动支持。
MT5的版本的软件我们有,但是TI的IMX036的驱动支持是什么概念?如何可以获取这个?
你好?
请让你们的代理商联系TI相关技术支持获得该软件。请问贵公司是否和TI签署有保密协议?这是前提。如果没有,请让代理商帮忙签署。
我们和代理商签过NDA,不知道我们应该怎么描述才能获取准确的资料,是直接说拿TI的IMX036的驱动支持吗?还是什么升级包之类的?
问题解决了,从TUFF那边拿到的软件版本不会偏绿,使用APRRO FTP上面下载的代码包确实存在这个问题!!!