说6678的EDMA3 CC2,里面有64个DMA channels,64个interrupt channel,4个event queues 和4个TC和8个shadow regions。
①一般一个EDMA3 是由TC 和CC组成的,此处的CC2 有4个TC和64个channels,但是在代码里面一般配置的是channel--》 map--》 参数集,没见到有配TC的,这是为什么呢?
②如何理解64个DMA channels,64个interrupt channel,4个event queues 和4个TC他们之间的关系呢?
谢谢,期待回复