This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

c5515 evm的 emif initial 問題



Dear :

請問一下,我這邊開發時發現,如果使用jtag將xx.out載入,然後emif上面的Nand flash可以正常動作SDRAM也可以正常動作

但是一旦把jtag的電源(USB)拔除後,只要在進入寫NAND flash的程序中,系統就會死機,所以想問雖然使用了CCS把gel載入

讓gel對EMIF的interface作initial但拔除之後,理論上initial完可以活動的EMIF device應該還是可以繼續動作,但我這邊的情況卻不是

所以想問是否有機會可以讓jtag拔除後,emif也能繼續動作

  • 有个问题不是很明白, 仿真器拔除后, 板子重新上电么? 不重新上电, 写nand flash的程序在哪里运行?

    最常用的脱机工作的方法是把GEL文件对板子的初始化代码包括NAND flash的配置搬移到应用程序中.