This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Rebuild MCSDK Video Demo Builds



我想重新编译mcsdk_video里面的sv04.out,参考这里(processors.wiki.ti.com/.../MCSDK_VIDEO_2.1_Windows_Getting_Started_Guide),

但是在进行第一步,就出错了。即:

在命令框中报错如下:

打开setupenvMsys.bat 文件,

但是我安装完mingw之后,在C:\mingw 里面没有找mysy这个文件夹,请问我按照上面链接安装的mingw怎么会有问题呢?the MSYS Basic System and MinGW Developer Toolkit 这两个都选了。 有谁能提供个比较可靠地安装包或者地址吗?谢谢

安装完minGw,应该有300M左右,但是我的安装完之后只有5M左右。

求解答!

  • 你的msys安装不正确。MinGW是可以选择安装的,msys选择以后应该有十多兆的文件安装在MingGW/msys目录下

  • 恩,这个我已经完成了,想请问wei, 我现在要做AVS的编解码,也看到网站上介绍有Integrating New Code into the build,但是还是有问题,不知道该怎么实现。

    上图中,1所标示的,这个我如何将AVS的编解码编译成库;

    上图中,2所标示的,如果将AVS编译成库,等式右边不知道什么意思。

    可以指点指点,上述两个问题吗?

    谢谢

  • AVS的库需要你自己编译,设置工程的编译输出为库,而不是执行文件格式。库需要符合网页上标明的XDM格式。

    在AVS库编译好了以后,按照你表示的2的模板,生成对应的AVS库定义。这样工程才会包含添加的AVS库。

  • 这个库编译是要另外单独建立一个工程吗?我现在要用八个核进行编码,就是在自己新建的工程里面分配调度好,然后生成库?MCSDK_VIDEO只提供sv04.out文件,可否提供一个完整的工程,习惯于在一个工程里面修改与添加自己的模块。
    谢谢!

  • 你可以参考一下TI提供的H264,MP4的库和MCSDK video的例程。

    简单的说,codec库不会指定具体需要多少个核来做编码或者解码,只是提供一个通用的功能接口。在具体的工程中,需要决定对于不同的任务,例如不同清晰度的通道,任务如何部署。有些情况可以按通道在每个核上独立部署,有些情况需要让多个核协同部署。这个在MCSDK video的例子中有体现。

  • 你好,我现在6678视频处理这一块,关于mcsdk video的配置问题,也是setupenvMsys.bat,想请教你一下。我的邮箱liuwlliang@163.com