开发环境:
CCS10 IDE
XDS560V2 STM仿真器
TI AM5728官方开发板,与仿真器连接采用60pin的方式
问题1:
按照TI官网手册想试一下XDS560的Trace功能,在使用 PC Trace时,如下图所示
PC Trace 配置如下
报错如下
不知道是哪里出现了问题,求指点
问题2:为什么Tools->Hardware Trace Analyzer->Function Profiling的Transport配置里只有ETB和Trace Pro两个选项,是因为不支持XDS560V2 STM仿真器吗?
问题3:我在使用ETB方式进行Function Trace时,串口会出现Warning如下:
WARNING: Clock frequency not available. Cannot provide time in seconds.
谢谢