This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好 请教一下
我已经实现SPI NOR FLASH的加载
现在想实现EMIF NAND FLASH的加载 不是SPI NAND FLASH的加载!!!
我的设计中没有通过I2C存储NAND FLASH参数的EEPROM!!!
这样能否实现EMIF NAND FLASH的加载???
把out文件转换为dat文件的工具 是否和SPI NOR FLASH加载的转换工具一样?
EMIF NAND FLASH的参数配置表文件如何生成?
有没有相关例程 资料?
1.PG2.0不需要
2.选择nand模式。
可以参考以下手册看一下nand boot和emif16 boot的区别。
3.是emif nand flash,EVM板上是emif16接的nand flash.