您好!
我这边想用AM5728/5748实现6个或者8个CS复用多片NandFlash或者多LUN的大容量NandFlash(每个LUN有一个CS,美光Nand 8GB*4LUN=32GB,8位),硬件设计是地址数据总线复用,片选CS实现复用,是否可行?Uboot下修改驱动需要更改哪些项,需要注意什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
理论上可行,但是没有客户这么做过,大容量一般选EMMC较多,如果是为了满足容量需求,可以用EMMC
一定要连多片NAND,驱动这块需要自己搞了,BOOT只能从CS0启动。LINUX/UBOOT下都需要改NAND驱动。
看一下TRM 33.3.7.4和Table 33-41. Supported NAND Devices
Docs » 3. Foundational Components » 3.3. Kernel » 3.3.4. Kernel Drivers » 3.3.4.24. NAND中提到以下条件要满足
GPMC NAND driver supports:
NAND devices having:
bus-width = x8 | x16
page-size = 2048 | 4096
block-size = 128k | 256k
这样的器件是否有推荐?
另外TRM中33.3.7.5 SPI/QSPI Flash Devices中提到的需要满足;• 24-bit addressing, up to 128 Mbit (16 MiB), no banking怎么理解?
麻烦您做一下解答,谢谢
你好,抱歉没有推荐器件的列表
EVM等参考板上没有NAND FLASH
pdf1.alldatasheet.com/.../S25FL256S.html
这是对SPI FLASH规格的要求,可以参考一下上面这个链接的SPEC
其他客户有大容量需求都会选择EMMC或者SD卡,没有用NAND
理论上只要是ONFI标准的NAND都应该可以,你可以测试一下。