This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

seedXDS560仿真器去调试8127 需要哪些东西?



我之前是用560仿真器在CCS3.3版本下调试DM642 648之类的,现在准备用560仿真器来调试8127的VPSS功能。现在有几个疑惑 还希望大家帮我点拨一下.

1.我看8127 ISSpdf上用5.1.09版本的CCS 我想问8127 CCS 4 或者CCS5.系列的都可以吧?

2.我560驱动安装的是“SEED-XDS560Plus Emulator for CCS3.3 Below”  我现在是不是必须要卸载掉 安装 forCCS5.1的版本驱动,这个驱动哪里有,是不是找合众达要?

3.我现在CCS安装的是5.1.09那个 暂时用试用期的。  在NewTargetConfiguration.ccxml 中的“connection” 下拉列表中应该选择哪个是560相应的?

 

感谢您的回答。

  • 1,都可以。2,不需要卸载3.3的驱动,你需要再安装CCS5.1的驱动,需要找合众达要。3,新的驱动安装后,connection下会有新的选择项。

  • 感谢您的回答, 我按照您说的步骤 到了这一步 但是接下来我就走不动了, 我不知道接下来 怎么导入 A8的gel是在IcePick_D_0里面吗? 还是要在ARM9_ICONT1脚本里面配置genl呢?

  • 配置好New target之后,不需要设置GEL文件。当用仿真器连上A8之后,在选择 Tools->GEL files 在GEL files的空白处右键 Load GEL files  即可。

  • 也可以参考下面链接中的CCS连接步骤:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI81XX_PSP_Flashing_Tools_Guide

  • 感谢您的回答, 我按照 TI81XX_PSP_Flashing_Tools_Guide的 步骤 成功连接上8127的A8内核了,但是一个 我只能连接上A8内核 但是我无法连接上C674X的内核 和M3的内核 每次去connect的时候 总是报错如下

    Cortex_M3_ISS: Error connecting to the target: (Error -1266 @ 0x0) Device is held in reset. Take the device out of reset, and retry the operation. (Emulation package 5.0.520.0)

    我用IPNC_A8_DDR3.gel 去init 总是报错

    Cortex_M3_ISS: Output:   ****  CENTAURUS2 DDR3 System_Initialisation IS in progress ..........

    Cortex_M3_ISS: Output:   ****  CENTAURUS2 ALL ADPLL INIT IS In Progress .........

     HDVPSSInit() cannot be evaluated. target is not connected

    不知道 这个是需要怎样才能去连接上其他的内核啊,感谢您之前的回复。

  • 已经解决了 如下:

    8127 ipnc配置是nand启动,而不是仿真器启动。所以必须要在ubl时候 (就是 ubootmin 第一阶段时候 暂停,也是相机电源等保持红色的时候) 加载脚本就可以启动M3了 感谢您的回复

  • pengpeng gong

    你好 请问你是用的仿真器是SEED-XDS560PLUS还是SEED-XDS560V2PLUS?

    如果是前者,麻烦提供一个支持CCS5的驱动。

    怎么今天打电话问SEED,FAE回答说前者(SEED-XDS560PLUS)不支持DM8127的仿真。。。刚申请采购SEED-XDS560V2PLUS。晕死。