原先照着TI的官方demo的USB部分做了一个板子,很正常。
这次改版精简了一下,采用普通的4针USB座,电源直接连5V,数据P接USB1_P,数据M接USB1_M,地直接接GND,另外,USB1_ID接GND,其他USB1引脚悬空,结果插上U盘没反应。
因为操作系统和上次的一样,所以可以完全排除软件的问题,不知道是不是连接方式不对。
查看内核多了一句打印信息
ti81xx_interrupt 983: VBUS error workaround (delay coming)
谁能分析一下问题在哪儿。