This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6674 spi boot

前一个帖子的情况:

自制板,程序(进过在线调试验证运行没有问题)已经按照direct boot教程烧写进nor flash(显示successful)

首先devstat寄存器数值为940D,是spi boot的模式

boot magic寄存器数值为0

各个核的boot addr均为20b00001

用示波器观察spi时钟,频率确实是500khz,但是只有很少的几组时钟,观察spi数据线miso也只有很短一段数据(基本没有)。请问专家这是什么原因导致我的boot失败?

目前:

检测过dspclkout,有稳定输出,

跟踪了pc指针,停留在0x20B084D8

  • 请先尝试烧写一下C6678_directROM_boot_examples里的程序,看SPI口能否读取程序?如果例程可以的话,那就要检查是不是转换的文件出问题了。
  • 试过了,现象和自己的镜像一样

  • devstat寄存器数值为940D,这里Mode设置成了1, Boot parameter Table 里的mode也要设成1,例程里的mode是0,需要改成1试试。
    Table 2-13 SPI Device Configuration Field Descriptions (Part 1 of 2)
    www.ti.com/.../tms320c6674.pdf

  • 我改成mode 0,寄存器现在是840d,例程依然上相同现象。然后dsp对spi flash的片选信号很奇怪,一直处于拉高状态。
  • 我再次跟踪了一下spi的上电时钟与数据波形,能够看到dsp发送03h(read flash)指令,接着跟着地址000000(24bit地址),接着发送地址块000000中的第一条参数00 50 00 00也能和dat对上。但是之后就没有第二次读数了,请问为什么会出现这样的问题?是core 0挂了吗?
  • devstat寄存器数值为940D和Boot parameter Table 里的mode要一致。mode是0还是1要根据您板子的SPI时序来确定。请对照数据手册上的Table 2-13 SPI Device Configuration Field Descriptions (Part 1 of 2)
  • 这个问题已经弄清楚了,如果用c66xx系列的dsp,在不接pcie参考时钟的情况下,把pcieen的使能端给拉高了,那么就会导致dsp core0工作不正常,具体表现为在线调试的时候core0跑飞,在boot load过程中无法搬程序。这个问题不知道ti的官方知不知道,个人觉得有可能是芯片的设计缺陷。
  • 如果pcieen的使能端给拉高的话,clock要接上。如果不使用的话,pcieen要拉低,不用的管脚参考下面文档的接法。
    6.6.3 Unused PCIe Pin Requirement
    www.ti.com/.../sprabi2d.pdf