This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6674 spi boot失败



前一个帖子的情况:

自制板,程序(进过在线调试验证运行没有问题)已经按照direct boot教程烧写进nor flash(显示successful)

首先devstat寄存器数值为940D,是spi boot的模式

boot magic寄存器数值为0

各个核的boot addr均为20b00001

用示波器观察spi时钟,频率确实是500khz,但是只有很少的几组时钟,观察spi数据线miso也只有很短一段数据(基本没有)。请问专家这是什么原因导致我的boot失败?

检测过dspclkout,有稳定输出,

跟踪了pc指针,停留在0x20B084D8

目前:

再次跟踪了一下spi的上电时钟与数据波形,能够看到dsp发送03h(read flash)指令,接着跟着地址000000(24bit地址),接着发送地址块000000中的第一条参数00 50 00 00也能和dat对上。但是之后就没有第二次读数了,请问为什么会出现这样的问题?是core 0挂了吗?

这是mosi与时钟,可以看到03h的读指令

这是片选信号与时钟

miso的图片忘记拍了,但是能够对上。

boot期间只有这么一组数据交换,之后就没有数据交换了。

  • 图片需要使用右下角的“使用高级编辑器编辑文本”插入才能显示。

    如果SPI口读了一些数据后不读了,可能是ROM bootloader读到的Boot parameter Table不对,导致不往下搬移代码了。

    devstat寄存器数值为940D和Boot parameter Table 里的mode要一致。mode是0还是1要根据您板子的SPI时序来确定。请对照数据手册上的Table 2-13 SPI Device Configuration Field Descriptions (Part 1 of 2)
  • 好的,我再检查一下spi的模式