ti工程师:
您好!我在看一些IPC相关例程时,其.cmd文件中配置如下:
MEMORY{
IPC O=0X80000000 L=0X10000000
DDR3 O=0X90000000 L=0X10000000
}
SECTION
{
.text _c_int00>MSMCSRAM START (BootMagic)
}
对上述内容有几个问题
1, 对于工程中用到IPC时,是否必须在MEMORY中配置 IPC
2. .text _c_int00 > MSMCSRAM START(BootMagic)这句话的作用是什么, 其它的例程中,并没有对这个进行配置,什么情况下需要配置这个section。 这个工程是基于sys/bios的,其.cfg文件中并没有对.text进行program sectMap的配置,这两种配置结果是不是一样的