同样的一段程序,为什么用CCS2.20编译后的.OUT文件要小(大约200K),而CCS3.3编译后的.OUT文件有400K??
这两个版本的编译器,具有什么区别啊? 是不是可以这样理解,CCS3.3的编译器更加优化了,所编译出的代码虽然偏大大却运算速度更快,因为执行代码更高效
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
那该如何在CCS3.3中使用和CCS2.20.18一样的编译器呢???
不好意思 新手 很多问题都不是很明白
是这样的 我们会使用一种hex6x.exe的程序将.OUT文件转换为.HEX文件 然后在通过串口下载到C6711的外设FLASH里
同样的程序 CCS2.20.18编译后的.OUT文件 转换后下载的FLASH里系统工作OK 但 CCS3.3编译后的.OUT文件 转换后下载的FLASH里系统工作不OK
基于这个现象 我才询问CCS3.3和CCS2.20.18的编译器区别