专家您好:
我想在我们的板子上用DDR2内存,在6455的datasheet中看到6455支持32/16位的DDR2内存,32位可以通过2块16位DDR2实现,16位可以通过2块8位的DDR2实现,但我手上有一块板子,看到它是用4块8位的DD2颗粒实现的,对此我就比较疑惑了,有以下疑问希望专家解答:
1. 能否用4块8位的实现?用4块8位组成32位,与2块16位组成32位,及2块8位组成16位,它们的区别是什么,例如性能,价格(元器件购买难易),信号完整性实施难度等等;
2. 6455的原理图设计好后,哪些地方需要特别注意,我的架构是DSP+FPGA,用EMIF连接,我的理解是电源,EMIF的信号,DDR2的信号是特别需要注意的地方,请问还有什么需要特别注意的地方吗,如何规避,谢谢!