rt,新设计的webcam,板子打出来后,发现串口不能打印bootme,正在找原因。望指教啊,谢谢谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
rt,新设计的webcam,板子打出来后,发现串口不能打印bootme,正在找原因。望指教啊,谢谢谢谢
有没有给DSP一个RESET信号, 拉低再拉高? 具体时序参考下面的数据手册第80页. 低电平有效时间从电源, CLKIN稳定后开始计算.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320dm365.pdf
sor,没有,我是直接把reset引脚拉高,我的电源系统是用三个DC-DC弄的,上电顺序依次是1.2V-》1.8V-》3.3V,reset引脚我直接连线到了1.8V上。刚才做实验室,又发现一个问题,就是无论我怎么设置BTSEL[2:0]这三个引脚电平,总是会从SD卡启动(SD卡时钟和CMD有信号),好像不能从NAND 或者 UART启动。您觉得是不是还是由于RESET引脚没有处理?没有严格遵照POWER ON顺序呢?
我现在设置BTSEL[2:0]没用作用,无论设置什么状态,SD卡总是有时钟和CMD信号,貌似不能从NAND和UART0启动,刚看了一下datasheet,P80 关于POWER ON sequence的要求,应该是我没有处理好reset引脚的原因。之前也是怀疑这里,得到你的确认就更确定了,thank you very much.