AM3352 从nand启动时,LCD LOGO显示不了,但是同样的u-boot.img从SD卡启动时,LCD上的LOGO就能正常的显示。对比了两种启动方式下的LCD寄存器值都是一样的,而且从nand和mmc中读取了u-boot。img比较,也是一样的。从nand启动时,除了LOGO无法正常显示外,其他的功能都是正常的。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
AM3352 从nand启动时,LCD LOGO显示不了,但是同样的u-boot.img从SD卡启动时,LCD上的LOGO就能正常的显示。对比了两种启动方式下的LCD寄存器值都是一样的,而且从nand和mmc中读取了u-boot。img比较,也是一样的。从nand启动时,除了LOGO无法正常显示外,其他的功能都是正常的。
谢谢!
LZ您好,请问你们还有AM335X系列的CPU吗?能否卖我们几片,现在我们公司项目急用,官方申请周期太长
你是指哪个logo,企鹅那个还是ti的log,前者在kernel里面,后者在文件系统的init进程显示
我想在uboot里面显示一个logo,从sd卡启动的时候显示正常的,但是烧写到nand中启动就显示就不对了