Hi team,
目前我们正在使用TMS320C553X进行开发,程序会稍微有点大,希望能够放在外置的SPI flash中,型号位SST25VF010A-33-4C-SAE,在使用Programmer将程序烧录完成后,DSP没有从Flash启动程序,通过查询SPI总线发现在DSP上电的过程中没有发现SPI总线上有SCK和data的信号,只有CS0#的片选被拉低了大约300ms,能不能给些提示。Flash方面HOLD#和WP#型号都上到到高电平。
另外在使用Progammer烧录的时候会提示输入偏移地址,暂时我设置的都是0x00.不知道这个会不会影响启动。
感谢。