工程采用的是CCS5.5编译的工程 ,经过查找DSP6747的固件版本是D800K005,我自己式设计的控制板,未使用DDR2,下图未AISgen配置
然后采用串口工具是sfh_OMAP-L137.exe,编程指令是
sfh_OMAP-L137 -flash_noubl -targetType C6747 -flashType NAND -p COM4 C:\pro2.bin
主板上电状态都正常,然后就停留再 停在 Waiting for SFT on the OMAP-L137
NAND FLASH 通过工程验证是工作正常的!Flash型号是k9f4g08u0B
提问:
1、DSP6747的Flash编程工具是OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_40Z这个版本对吗?
2、关于编程时停留在Waiting for SFT on the OMAP-L137,看资料可能是硬件,也有可能是DDR配置问题,我们的项目没有使用DDR2,
所有程序都使用的是DSP的片上的RAM,使用sfh_OMAP-L137 -flash来固化一定需要DDR2吗?停留在Waiting for SFT ,应该怎么来
排除问题,困扰了很久了,望一一解答,谢谢!!