This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

C6678 JPEG encode DRI Marker



大家好,我在用C6678测试JPEG编码的时候出现一个问题,想咨询一下。

问题是这样的,我们JPEG编码需要使用DRI Marker这个特性,但是在测试的时候,编码 3264*2448的图像,如果不加DRI Marker,时间大约是80ms,但是使用DRI Marker的时候 编码同样的图像,耗时达到接近300ms,按JPEG理论分析,应该不会出现这么大差距,我 想问一下这个时间是否正确,可以肯定的是编码出来的JPEG都是正确的。

使用JPEG Codec:C66x_jpegenc_02_02_00_01_ELF 谢谢