您好:
自制板,现在是想写一段关于汇编程序,请问DSP 是如何通知ARM进行启动的。有没有相关的帖子,或者方法。谢谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
自制板,现在是想写一段关于汇编程序,请问DSP 是如何通知ARM进行启动的。有没有相关的帖子,或者方法。谢谢您。
Nancy Wang,你好,我在C6678上用IPC中断的方式实现了0核启动其他核,现在在66ak上想使用ARM0启动DSP核,遇到点问题,正常情况下,DSP核的程序入口地址只能在DSP工程的CMD文件中定义,那我如何在ARM代码中使用该程序入口地址对DSP的boot magic进行赋值呢?同理,DSP0启动ARM核的时候,ARM核的程序入口地址应该是定义在ARM工程的LDS文件中(LDS与DSP工程的CMD文件功能类似,但是格式区别较大),这个该如何定义?有没有示例?定义完,DSP又改怎么获取这个值?Nancy Wang 说:demo没有,但您可以试一下通过IPCGRx寄存器来触发中断,在其它型号的c6000产品上是实现过的。
10.2.3.13 IPC Generation (IPCGRx) Registers
www.ti.com.cn/.../66ak2h12.pdf