This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用ccs调试uboot



我查看了以下链接的文档,有一个问题需要请教一下。对于文中所提及的“对于Windows版本的CCS不能直接找到,需要通过手动找到源码”。这个手动找到源码是怎么操作?直接打开对应的源码(.s或者.c文件)?

e2echina.ti.com/.../107681

  • 手动把源码添加到工程文件里。

    这篇文档里建议用 Linux 版本的 CCS,没有找不到源码的问题。
    同时,由于 U-Boot/SPL 是在 Linux 中编译,其路径是 Linux 下的绝对路径,所以 Linux 版本 CCS 可通过 image 中的调试信息找到对应的源码.
    本文调试采用 Linux 版本的 CCS 5.2.0 下载地址。