DMA问题求助
1:在核2的工程里,核2如果要向核0的空间0x1086ffff处,写512个字节。在
核2的工程里,只要赋值 myParamSetup.dstAddr = (Uint)(0x1086ffff);
那么核0怎么来定义这么一个空间,让核2去写数据?怎么在这个0x1086ffff
固定的地址处,开辟一个512字节的空间?
2:在核2的工程里,除了用
do{
CSL_edma3GetHwSatatus(hModuel, CSL_EMDA3_QUERY_IINTERPEND, ®ionIntr);
}while(!regionIntr.intr&0x1);
来判断DMA已经搬移完毕。怎么定义一个自己写的中断函数,让DMA搬移完成后,
会跳转到自己定义的中断函数里?
3:CCS,每次新建工程后,都要在工程属性里添加csl库文件,在哪里可以设置下,自动添加的呢?
谢谢,