现象很奇怪
1. 自己的板子fgpa v6 与dsp 6678 连接,用的基本是mcsdk中的例程,做了很少的修改,状态为90%的情况两边都能link up上,但是马上就会掉了。即debug0的ltssm field很快变为0。fpga抓状态发现是进入recovery 状态,然后timeout,导致最终死掉。
2.怀疑是自己的板子信号完整性的问题,于是购买BOC板processors.wiki.ti.com/.../DualEVM_BOC_quick_setup_guide_09SEPT13.pdf
通过amc连接两块6678 evm板,均使用例程,除了修改EP,RC,只做了一些输出(printf)的修改。发现情况依然是这样。
而且两块6678evm板连接是非常稳定的,基本每次多能link up上,但是都会掉,所以我后面对于remote register的读取,也没有任何意义了。
这情况难道意味着是我配置的问题?而不是板子的问题?