你好:
最近在调试UART中断,调试所用例程为http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/8458.aspx提供的例程,调试时发现如下问题:
刚开始程序是可以跑通的,但是我在调试了下其他uart程序之后,这个例程再也无法跑通了,总是卡在函数
int Keystone_uartWrite_Busy(Uint32 uartNumber, char c)
{
CSL_UartRegs * localUartRegs = (CSL_UartRegs *)((Uint32)UART_Regs + uartNumber * 0x1000);
while(!((localUartRegs->LSR) & CSL_UART_LSR_TEMT_MASK));
localUartRegs->RBR = c;
return 1;
}
的while(!((localUartRegs->LSR) & CSL_UART_LSR_TEMT_MASK));那里,感觉很莫名其妙。请问这是什么原因呢?
很迷惑。