This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DM8148 DDR配置



我拿到的代码时基于DVRRDK_04.01.00.02 开发的。

我看uboot evm.c里面增加ddr 的配置。寄存器地址基于control module地址 0x4814 0000 这个我在手册里面找到了,

然后DDR0_CMD_CTRL  偏移了 0x1400, DDR0_DATA0_CS0_CTRL0   便宜了0x1440, 其他的数据cs寄存器地址按顺序往下排。

我在数据手册里面一直找不到,,寄存器的定义,搞不懂为什么。