启动时序:
电源管理芯片TPS65262RHBR,参考C6748 LC DEV KIT VER A7E电路设计,
1.2V→1.8V→3.3V
上电过程测量电源时序和设计的一样,但是在3.3V起来后,1.8V 就被抬高,以致1.8V PWM关闭了。
中间过程确认过,1.8V是先起来工作的,并且3.3V在DCDC端的EN使能源是1.8V.
问题描述:
1.PCBA在得电并且复位后,烧写SPI FLASH启动程序,可以启动并进入简单的点亮程序并且持续运行,但是1.8V被抬高到2.5V左右。
2.手动按键复位RESET引脚一次,1.8V会恢复正常。(恢复正常后1.8V会持续正常工作)
3.已经分区排查定位,1.8V的电流倒灌源头就在DSP的3.3V。
希望得到:
定位到电流倒灌的原因并在电路上解决
或,软件能规避?
附:电源部分设计如下图