尊敬的工程师您好,
我在omap138器件上跑NIMU_emacExampleClient_lcdkOMAPL138ARMBiosExampleProject例程,在LocalIPAddr192.168.1.xxx,ip配置下,网络成功跑通,但当我修改ip至192.168.2.xxx并把相应的网关GatewayIP更改为192.168.2.1以后,发现网络助手连不上,cmd的ping命令ping更改后的ip也ping不通,此时若把IP再改回192.168.1.xxx,网关不变,发现网络能通,感觉上我修改的网关配置无效,请问该例程是默认对应.1网段的网关吗