Haijun Guo
您好!目前我在DM8148中做ipnc的开发,ipnc_rdk是3.5的版本,我想将camera link中的的图像传送到dsp中进行处理,其中数据的流是:camera link-->dup link-->ipcFramesOut link-->ipcFramesIn link-->VA link ,但是我发现数据帧到底dsp后发生了变化,后来跟踪代码发现,从camera link中过来的数据到ipcFramesOut link中都是正确的 ,但是到了ipcFramesIn link 后数据帧就会发生变化,开始我认为可能的原因是ipcFramesOut link中进行了跳帧,可是在不跳帧的情况下,数据帧也不同,而且,很怪异的是,前8帧数据是一样的,之后的数据就会发生变化,我想请问您一下,造成这种现象的可能原因有哪些?希望您能给我点建议!