各位兄弟姐妹:
#pragma DATA_ALIGN(x_ref, 8);
#pragma DATA_ALIGN(x_32x32, 8);
#pragma DATA_ALIGN(w_32x32, 8);
#pragma DATA_ALIGN(y_32x32, 8);
int32_t x_ref [2*N];
int32_t x_32x32 [2*N];
int32_t w_32x32 [2*N];
int32_t y_32x32 [2*N];
这些数组定义为全局变量的时候,运行到fread的时候就不动了,但是要把这些数组定义在main里面,就可以顺利运行,但是不能对齐,但fft函数要求输入的数组8字节对齐,请专家指导,谢谢!
No source available for "minsert(struct pack *) at 0x811f20" 一直报错,不知道什么问题。