Hi TI
我们再用Pinmux 模拟的时候后,发现MDIO 有冲突(第一张图)。
问题1>>>我们想问是否可以用普通的MDIO 线接到 PRU PHY 芯片上,然后用哪个模拟开关切换RGMII PHY 或者是PRU的 PHY 。
如图,我们通过调节,还有一种可能可以兼容(第2张图)
问题2>>>可否不需要接CRS PIN,实现Ethernet/IP 额Profinet工控口功能呢


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi TI
我们再用Pinmux 模拟的时候后,发现MDIO 有冲突(第一张图)。
问题1>>>我们想问是否可以用普通的MDIO 线接到 PRU PHY 芯片上,然后用哪个模拟开关切换RGMII PHY 或者是PRU的 PHY 。
如图,我们通过调节,还有一种可能可以兼容(第2张图)
问题2>>>可否不需要接CRS PIN,实现Ethernet/IP 额Profinet工控口功能呢


请参考:
e2e.ti.com/.../am3357-mdio-usage-for-both-cpsw-and-pru-icss
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/336461/am335x-pru-icss-questions
抱歉第一条回复中链接贴出来有些问题,补充第一个链接。
https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/755204/am3357-mdio-usage-for-both-cpsw-and-pru-icss
我们可不可以用模拟开关接在PRO_Mdio_clk 和 PRU_MII_CRS 那里。
默认状态我们切换到MDIO CLK,然后比如开机配置完PHY,切回PRU_MII_CRS ,如果网络有问题的时候,再切回MDIO_CLK ,这样MIDO 的控制又恢复了,可以查看PHY的状态。
其实主要问题在于MDIO 初始化PHY,PHY芯片起来之后,MDIO 就不会再使用。这样我们就可以切去给MII 的CRS 用~
谢了
QIN
我们可不可以用模拟开关接在PRO_Mdio_clk 和 PRU_MII_CRS 那里。
PRO_Mdio_clk/PRU_MII_CRS 具体是哪个引脚,请标出引脚号,这两个引脚冲突了吗?
您目前需要同时实现基于CPSW和PRU-ICSS的网口控制吗?
CRS 跟许多脚冲突,我们是想让他和V12 复用,但是因为冲突,所以想用模拟开关切V12,复用 PRU_Mdio_clk 和 PRU_MII_CRS


R6也是需要用的是吗?
您目前想使用V12的两个功能,如果后面PRU_mdio_clk暂时不需要使用的话理论上应该是可以的。
建议您也可以去英文论坛再咨询看看,会有产品线工程师给您提供支持。