Other Parts Discussed in Thread: AM5748
您好,使用AM5728/AM5748进行开发,DSP搭载RTOS,DSP为c66x,DSP的主频为750Mhz。
(RTOS的SDK的pdk_am57xx_1_0_16/packages的例程中,都是使用的1M)
(我尝试设置SPI的bitrate为 100K, 1M,2M,3M是可以完成传输的,但是4M就不可以了,是有什么限制吗?)
我使用10M、12M、48M之类的进行测试,卡在SPI_transfer函数
下图是TRM中的SPI1时钟使能,我将其使能。
但是SPI1的输入时钟如何配置我没有找到(我想配置为48M,但不知道默认多少,是否会因此限制SPI的传输速率)

(下图为SPI4的时钟使能,和管脚复用配置,但是未进行输入时钟配置)

下图是DSP的SPI参数时钟等配置:

下图为spi的DO D1模式选择:

问题:AM57xx的DSP所支持的最大SPI传输速率是多少?是否大于10M?如何设置