This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320DM8148: 8148 mcfw的问题咨询

Part Number: TMS320DM8148


我对mcfw里一个结构体参数不是很理解,想请教一下:
就是这个结构体

FVID2_Frame

的第一个参数:
Ptr                 addr[FVID2_MAX_FIELDS][FVID2_MAX_PLANES];

按照上图英文解释,对于不同的数据格式,存放不同的地址,我的理解是:
比如:输入的是RGB视频帧数据格式的话,就去addr[0][0]取视频帧?
比如:输入的是YUV422,就去addr[0][0]取Y,addr[0][1]取U,addr[0][2]取V?
比如:输入的是YUV420,就去addr[0][0]取Y,addr[0][1]取UV?
不知道上面理解对不对
我看了下这个参数是二维数组指针,最大是两行三列,不太懂这个二维数组指针各个单元代表啥,存放啥地址,可以通俗清晰的讲一下吗?