大家好:
如题,我现在想实现使用USB进行与PC之间的数据交互,具体实现的场景为PC通过USB发送一条指令,C6748接收到指令后再通过USB向PC回复一条指令。
我现在可以实现的是根据USB_DEV_SERIAL中的例子实现FIFO模式的数据交互,但是FIFO模式下最大的数据长度只能达到1024字节,不能满足现有的设计需要,查找数据手册了解到USB自带的DMA可以支持4M的数据,所以现在想实现的代码逻辑为USB+CDC+DMA的实现。
实现场景,USB注册CDC进行数据的接收,在发送数据时使用DMA进行数据发送,我现在做的是不能进行DMA的数据发送,有没有相关的资料或者例子可以进行参考。
最好是有实例的代码进行参考,我使用的开发板是TMS320C6748,参照的例子是USB_DEV_SERIAL 。