1、使用mcfw将视频帧数据从A8传输到dsp处理,发现一点问题,如下:

A8给dsp的视频帧数据是(如上图)一帧99 11 11 11 11 11和一帧11 99 99 99 99 99这样交替给dsp
2、但dsp这边从chain中获得数据后,我打印发现(如下图)数据有点不对应,但是每次运行获得的第一个帧数据是OK的,后面的就错位了,正常也应该是99 11 11 11 11 11和11 99 99 99 99 99这样交替
3、如下图,就是dsp端处理A8帧过来的代码,我得到pFrame->addr[0][0]地址后,就打印出来看一下,正常应该和原始A8给过来的数据一样的,不会出现前面说的现象;

望能提供排查的思路建议,感谢!