最近想通过DM6467给FPGA发送数据,采用USB接口。USB芯片是一块EZ-USB,把FPGA插到ARM开发板上能够正确识别,但/dev下没有映射设备描述符,因此无法操作,只有自己来添加驱动了。
我采用内核提供的usb-skeleton.c文件作为驱动骨架,修改了其中的PID和VID,编译后能够正确在DM6467上加载,且open和write都没有报错,驱动层的调试信息也显示正常,但通过示波器测试USB脚却没有数据输出,是否还需要修改其他地方呢?
开发板上使用了一块MAX II来代替了USB芯片,为何要如此设计呢?
另外,开发板上U盘中的数据可以正常读取。