采用PDK_C6678_1_1_2_6库中的PCIE example工程或者keystone都有问题,采用example中的源码时,与fpga能正常link up,但是不能读写,采用keystone的可以link up,且DSP能正常读写FPGA,但是FPGA无法读写DSP。从代码上分析,感觉example工程中未对remote reg(0x0218002000)初始化,而keystone源码未对inbound进行初始化,不知道分析是否正确。自己尝试进行对应的初始化,未能成功。回环测试也无法正常训练成功。不知道是哪里有问题,麻烦指导一二,万分感谢。