1 在mcsdk找到的client和helloworld的例程,只有serdes和sgmii初始化程序,没有mdio,switch,pa,sa等初始化程序,这些可以在哪里找到?
2程序配置为1000mbps,使用88e1111配置为1000m,但rj45插座为100m的,会导致速率降低?
3在nimu的框架图中看到有关hal的部分,如果需要修改底层配置,需要重新编译库文件?
4在csl,drv等文件夹下的doc文件夹里,怎么把api的html文档转为chm或pdf?
5 nimu的hal.lib使用lld和csl对以太网底层进行配置,用户可以不用直接调用csl,lld?