This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 66AK2H14: 如何修改 Keystone-II DDR 配置

Part Number: 66AK2H14


在自制电路板上进行开发时,我们建议遵循处理器软件开发套件 (PSDK) 中的自制电路板移植指南(见下方链接),该指南重点介绍了创建自制电路板库的主要注意事项。

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/index_board.html#custom-board-addition 

PSDK 包含 TI 评估平台上 DDR 存储器的模块初始化和寄存器配置。如果在具有不同外部存储器的自定义电路板上进行开发,请参阅 PSDK 文档中的“有用的 DDR 配置资源”部分(见下方链接),该部分链接到了不同处理器上 DDR 配置的各种有用的应用手册和工具。

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/latest/rtos/FAQ.html#useful-ddr-configuration-resources

对于 Keystone-II 系列器件,我们建议参考 KeyStone II DDR3 初始化应用手册。此应用手册提供了分步初始化指南、一个有助于计算片上 DDR3 控制器值的电子表格工具以及指向其他相关 DDR3 配套资料的链接。

对于 Linux 用户,Processor SDK U-Boot 代码通过调用 ddr3_init_ddrphy() 和 ddr3_init_ddremif() 读取 DDR3 SPD 信息来初始化 DDR3。根据 SPD 信息,init_ddr3param() 相应地设置 PHY 和 EMIF 寄存器值,并将它们传递到 ddr3_init_ddrphy() 和 ddr3_init_ddremif()。如果 SPD 信息不可用,DDR3 供应商应该有 PHY 和 EMIF 配置信息,可以从 KeyStone II DDR3 初始化应用手册中提到的电子表格计算这些值。PHY 和 EMIF 配置参数应替换 init_ddr3param() 中设置的参数。

对于 KeyStone-II 器件,可通过定义 boot/board/ti/ks2_evm/ddr3_cfg.c 中的 PHY 和 EMIF 寄存器的结构来完成此操作。PHY 和 EMIF 配置结构用于配置 DDR3,如以下示例代码所示:  

        ddr3_init_ddrphy(KS2_DDR3A_DDRPHYC, &ddr3phy_1600_2g);

        ddr3_init_ddremif(KS2_DDR3A_EMIF_CTRL_BASE, &ddr3_1600_2g);