你好,我在使用Linux版本的ccs9.3时,build example-application中的mem_util工程时,出现了如下的错误

但是如果我直接在mem_util工程目录下使用make命令是可以进行编译的。
这个问题困扰我很久了,改如何解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ccs版本应该是不影响的,并且高版本的一般会兼容低版本的。
看报错提示也没有显示原因,我建议您再重新安装一下SDK以及CCS试一下,可以的话换一台电脑测试看一下。