请问
在GPMC_CONFIG7的register中里头有个BASEADDRESS设定
1.请问这个设定的意思是什么?
2.假设我已经配置一个16M 的NAND FLASH使用CS0去选定
如果要再另外新增一个memory想用CS1去选定
那请问新增的memory在AM335X的位址会从0x00000000+0x01000000开始吗?
因为以前使用的是renesas的MCU
他CS选定的方式是以address来决定(因为每个CS的area是16MB)
例如:
CS0 memory mapping 0x00000000~0x00FFFFFF
CS1 memory mapping 0x01000000~0x01FFFFFF
对0x00000000~0x00FFFFFF读写资料CS0就会assert
对0x01000000~0x01FFFFFF读写资料CS1就会assert
不知道AM335X是不是也是相同的方式