This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMDSEVM6678: 多核程序设计

Part Number: TMDSEVM6678


最近刚刚接触6678,需要多核对一个复数矩阵并行进行处理,主要需要进行下面两个步骤:

1、在msm里设置了一个flag数组,每个核做完操作之后将flag[coreNum*16]置1,当8个标志位都为1时,同时进行后面的操作。

2、对矩阵的每一行补零,然后做FFT。

遇到的问题:

1、在进行同步的时候,0核会在do whie的循环中跳不出来,1核到7核都会从循环中跳出,进行后面的操作,这是为什么,可以通过这种在msm中设标志位的方式做同步吗?手册上面说L1d的Cache Line是64个字节,是不是一次最少写回64个字节的意思?

2、不同的核心分别对矩阵的不同行补零,并做FFT,为什么有的核心输出的结果全为零,有的核心就能输出正确的结果?

这是我做测试时写的,想请教一下这个程序里哪些地方写的有问题,谢谢!

#include<c6x.h>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include <math.h>
#include"csl.h"
#include"csl_chip.c"
#include"csl_types.h"
#include"csl_cache.h"
#include"csl_cacheAux.h"
#include"csl_xmcAux.h"
#include<ti/dsplib/dsplib.h>
#include<string.h>
#pragma DATA_SECTION(flag,".msm")
int flag[128]={0};
#pragma DATA_SECTION(Matrix_input,".ddr")
float Matrix_input[32*28*2];
#pragma DATA_SECTION(Matrix_output,".ddr")
float Matrix_output[32*32*2];
unsigned char brev[64] =
{
0x00, 0x20, 0x10, 0x30, 0x08, 0x28, 0x18, 0x38,
0x04, 0x24, 0x14, 0x34, 0x0c, 0x2c, 0x1c, 0x3c,
0x02, 0x22, 0x12, 0x32, 0x0a, 0x2a, 0x1a, 0x3a,
0x06, 0x26, 0x16, 0x36, 0x0e, 0x2e, 0x1e, 0x3e,
0x01, 0x21, 0x11, 0x31, 0x09, 0x29, 0x19, 0x39,
0x05, 0x25, 0x15, 0x35, 0x0d, 0x2d, 0x1d, 0x3d,
0x03, 0x23, 0x13, 0x33, 0x0b, 0x2b, 0x1b, 0x3b,
0x07, 0x27, 0x17, 0x37, 0x0f, 0x2f, 0x1f, 0x3f
};
void tw_gen_i (float *w, int n)
{
int i, j, k;
float PI;
PI=3.1415926;
for (j = 1, k = 0; j <= n >> 2; j = j << 2)
{
for (i = 0; i < n >> 2; i += j)
{
w[k] = sinf (2 * PI * i / n);
w[k + 1] = cosf (2 * PI * i / n);
w[k + 2] = sinf (4 * PI * i / n);
w[k + 3] = cosf (4 * PI * i / n);
w[k + 4] = sinf (6 * PI * i / n);
w[k + 5] = cosf (6 * PI * i / n);
k += 6;
}
}
}
int main(void)
{
int coreNum;
coreNum=CSL_chipReadReg(CSL_CHIP_DNUM);
int i,j,length;
length=32/8;
for(i=coreNum*length;i<(coreNum+1)*length;i++)
{
for(j=0;j<56;j++)
{
Matrix_input[i*56+j]=i+1;
}
}
flag[coreNum*16]=1;
CACHE_wbL1d(&flag[coreNum*16],16*4,CACHE_WAIT);
_mfence();
_mfence();
do
{
CACHE_invL1d(&flag[0],128*4,CACHE_WAIT);
_mfence();
_mfence();
}
while(flag[0]==0|flag[16]==0|flag[32]==0|flag[48]==0|flag[64]==0|flag[80]==0|flag[96]==0|flag[112]==0);
float w[64];
tw_gen_i(&w[0],32);
float array_input[64];
for(i=coreNum*length;i<(coreNum+1)*length;i++)
{
memset(&array_input[0],0,64*sizeof(float));
memcpy(&array_input[0],&Matrix_input[i*28*2],56*sizeof(float));
DSPF_sp_fftSPxSP(32,&array_input[0],&w[0],&Matrix_output[i*64],brev,2,0,32);
}
return 0;

  • 0核会在do whie的循环中跳不出来,1核到7核都会从循环中跳出,进行后面的操作,这是为什么,可以通过这种在msm中设标志位的方式做同步吗?

    是因为flag没有置位吗?

    手册上面说L1d的Cache Line是64个字节,是不是一次最少写回64个字节的意思?

    是的,是以cache line为单位的。

    为什么有的核心输出的结果全为零,有的核心就能输出正确的结果?

    减少同步的核心有改善吗?这个可能需要您调试看看是哪部分的问题了。