Other Parts Discussed in Thread: AM3352
1. 请问如果AM335X 不使用 TI 所搭配的PMIC , 自行以DC-DC 模块去做设计是否可以 ?
2. 如果可以, 请问对软件内核需要修改吗 ? ( 我看 TI 原理图的PMIC 有 SDA/ SCK 信号接到AM335X )
谢谢 .
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 请问如果AM335X 不使用 TI 所搭配的PMIC , 自行以DC-DC 模块去做设计是否可以 ?
2. 如果可以, 请问对软件内核需要修改吗 ? ( 我看 TI 原理图的PMIC 有 SDA/ SCK 信号接到AM335X )
谢谢 .
您的目的是直接固定电压供电吗?am335x电源管理部分可以实现动态调整电压以达到降低功耗的目的,具体可阅读以下power management软件部分的描述:
HI Nancy
1. 是的, 直接固定电压供电 ( 比如 使用5V -- > 3.3V , 5V-- > 1.8V . 5V -- > 1.5V 类似这样的电源设计 ) , 我不使用 TI 的 PMIC (TPS65217C )
2. 我有看到 “beaglebone ” 的参考硬件线路 TI 的 PMIC (TPS65217C ) 的 I2C 信号是有接到AM3352 的 I2C , 但是当我不使用PMIC (TPS65217C ) , 而是改以 单纯的DC-DC 芯片 电压供电 ( 无I2C ) , 这样是否可以 ?
总的来说 , TI 的PMIC 我想舍弃不用 , 改以单纯的DC-DC 芯片 电压供电 , 这样的方式是否需要修改 source code ? 硬件上的这样变动是否可行 ?
谢谢 .
也可以,符合供电要求就可以了。软件部分PM部分的代码就不需要了。