测试大空间的DDR3时固定出错,将测试空间缩小,出错的现象就消失了。
背景:
有一块6678的板卡,DDR3初始化能过,但是在进行大空间读写测试的时候,会有几个固定的地址报错,多次测试情况一样,DDR3降速也不起作用。如下图所示:
我测试的是0x90000000开始的0x10000空间。结果每次都会在90004038起始,读出的数据第14bit拉不高。并且0x80004038也同样的情况。
但是只要我单独测试这个地址或者把测试空间改小(只测试0x5000空间长度),它又是读写正常的。这是什么原因导致。

另外,在别的板卡测试中不会出现这个问题。DDR测试代码一样。只有这个板卡有这个问题。该怎么定位问题所在。
这是什么原因导致呢?