您好:
我的RTOS_SDK版本为04.03.00.05,Linux_SDK也是这个版本,ccs版本为7.4.0.00015。
请不要劝导我使用最新版本的sdk,因为使用06.03.00.106版本的sdk我构建的ipc ex02messageq例程中的dsp程序无法正常与arm通信。
现在我想使用CCS构建一个新的sys/bios dsp程序,但是在使用ln,unbind,bind后并没有出现像使用ex02messageq中的server_dsp1.xe66一样的dsp启动提示remoteproc2: powering up 40800000.dsp
这是加载ex02messageq中的server_dsp1.xe66的提示

这是我使用ccs构建的sys/bios dsp程序的加载

这是为什么呢?当我使用ex02messageq中的dsp固件时,一切都正常,所以肯定不是remoteproc驱动的问题,是我需要在ccs中配置什么吗?我没有找到相关的文档?
以下是我使用ccs构建的步骤:
1.File->New->CCS Project
2.选择C66xx标签,在project templates and examples 下选择了SYS/BIOS->TI Target Examples->Typical ,点击next 后勾选了SYS/BIOS ,target为ti.targets.elf.C66 platform为ti.platforms.evmAM572X,点击finish
3.build project 后生成的.out文件我改名成了后缀名为xe66的文件,然后将文件下载到板子上运行。结果并不是像ex02messageq中的dsp固件一样加载成功,我现在只是想在dsp上跑一个基本的helloworld程序,但是最终没加载成功,请问我要怎么操作?
这是我找的到帖子是差不多的问题
e2e.ti.com/.../processor-sdk-k2g-ccs-sys-bios-examples-not-running-on-dsp