我基于下图Demo例程

VPSS M3 通过 Capture Link 采集图像后直接送到 DSP 做算法处理,然后再送到Cortex-M3 做编码,完成后给 ARM(Cortex-A8),运行在 ARM(Cortex-A8)的 Live555就可以使用数据提供 RTSP 服务,
稍微修改了下,将视频数据来源从摄像头获取改成了从A8视频帧缓存获取(有一个进程往A8视频缓存里填充视频数据,填完后通知本进程读走,频率大概20帧每秒),DSP灰度处理算法改成了RGB888转YUV420算法(因为A8视频帧缓存的数据格式是RGB888),
稍微修改了下,将视频数据来源从摄像头获取改成了从A8视频帧缓存获取(有一个进程往A8视频缓存里填充视频数据,填完后通知本进程读走,频率大概20帧每秒),DSP灰度处理算法改成了RGB888转YUV420算法(因为A8视频帧缓存的数据格式是RGB888),
然后运行起来可以正常显示,如下图:

正常的画面应该是上图那样的,但奇怪的是偶尔也会有杂色闪烁干扰出现,如下图:


出现还比较频繁。
请问下,这个情况是程序哪个环节出了问题,希望能给予指导!谢谢!