This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:在 AM57x 上,使用 SDK 验证 MMCSD 和 QSPI启动(请参阅此处了解支持的 AM57x 启动模式)。
烧写到 QSPI 所需的工具/包:
您可以在以下位置找到从 QSPI启动所需的文件:
要在 QSPI 中烧写/擦除所需文件,您可以按照本文中所述的顺序进行操作。
写入顺序:
dslite.bat --mode load --config=<path\to\ccs\target\configuration\am571x.ccxml> -f <path\to\uniflash\root_folder>\processors\FlashWriter\idkAM571x\uart_idkAM571x_flash_programmer.out -n 7
注意,“n”代表内核 ID。在 AM571x 上,“7”对应于 a15 内核。您可以通过在 CCS 中启动相应的目标配置并从零开始手动计数来轻松获取内核 ID。
dslite.bat --mode processors -c COM4 -f C:\ti\pdk_am57xx_1_0_17\packages\ti\boot\sbl\binary\idkAM571x\qspi\bin\MLO -d 2 -i 1 -o 0
dslite.bat --mode processors -c COM4 -f C:\ti\processor_sdk_rtos_am57xx_6_03_00_106\prebuilt-sdcards\idkAM571x\sd_card_files\led_TEST -d 2 -o 80000
擦除顺序:
dslite.bat --mode processors -c COM4 -e 10000 -d 2 -o 0
注意:
实用链接:
https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/docs/06_03_00_106/rtos/index_board.html#uniflash