This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

J7200XSOMXEVM: J7200_EVM Main域MCU无法通过串口输出问题

Part Number: J7200XSOMXEVM


你们好:

以下两个问题拜托回答以下:

1、j7200_evm的开发板上,在A核启动linux启动的情况下,MAIN域的R5F MCU如何输出log到串口,比如在ipc_echo_test_mcu2_1_release.xer5f demo中,只能从/sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0中看到log信息,如何把这些信息通过uart输出?

2、j7200有20路CAN,手册上有2两路在MCU Island,18路在MAIN域,那么在MAIN域的A核或者R核能否访问MCU Island上的CAN资源?

  • 我需要咨询相关工程师,再给您回复。

  • j7200_evm的开发板上,在A核启动linux启动的情况下,MAIN域的R5F MCU如何输出log到串口,比如在ipc_echo_test_mcu2_1_release.xer5f demo中,只能从/sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc1/trace0中看到log信息,如何把这些信息通过uart输出?

    此示例打印到 trace buffer 而不是 UART,如果您想打印到 UART,可以添加 UART_printfs。

    j7200有20路CAN,手册上有2两路在MCU Island,18路在MAIN域,那么在MAIN域的A核或者R核能否访问MCU Island上的CAN资源?

    是可以的。

  • 感谢回复:

    2、j7200有20路CAN,手册上有2两路在MCU Island,18路在MAIN域,那么在MAIN域的A核或者R核能否访问MCU Island上的CAN资源?

    --> 是可以的。

    那手册上为什么特别说明了2路can是分配给MCU Island? 在Main域使用这2路can是不是有什么限制?

  • 请查看以下帖子的回复,如果您还有问题,我再跟进。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1026826/j7200xsomxevm-j7200_evm-main-domain-mcu-cannot-output-through-uart