hi
在使用CCS DEBUG调试ti-processor-sdk-rtos-j7200-evm-07_03_00_07中的mcan_test(MPU1_0)演示程序时, 发现如下问题。
1. 在demo程序默认不使用中断模式下,评估板上MAIN_MCAN3无法从J27上发送出数据。此问题后来通过BoardDiag_McanMuxEnable修改I2C MUX解决了。
2. 在原始mcan_test.c的开始位置,增加了下面的代码来使能CAN发送和接收中断。
#define MCAN_DIAG_INTR_ENABLE (1)
实际上被注册的中断服务函数BoardDiag_mcanTxIntrISR和BoardDiag_mcanRxIntrISR都没有被执行。
请问是什么原因?