This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168的VGA口问题

Other Parts Discussed in Thread: AM3892

公司最近购买了TI原厂的DM8168评估板,从support.spectrumdigital.com/.../上找到了Rev.E版本的原理图(orcad格式),

想用VGA显示,发现VGA部分的原理图未连接行、场信号,这样的VGA能工作吗?我不太了解视频输出,又感觉TI好歹是大厂,肯定不会犯低级错误。

不知各位专家能否帮忙解答一下啊?

问题:我用DM8168如何扩展出VGA,其行、场信号如何获得?(请看下图中VGA端子的J2的H_Sync和V_Sync信号未连接)

  • hong wang 您好,看了前面你发的6748boot的帖子,我也折腾了好久了,看了6748烧写NANDFLASH的那段代码,有点晕,小弟是新手,可能是gel文件和一些宏定义没有理清楚,程序总是跑飞,可否将您修改过的flash烧写程序/gel文件之类的发送给我,394883597@QQ.com,麻烦您了,小弟万分感激。

  • 你好,

      在PG1.x的芯片当中没有H_sync和V_sync信号,只有在PG2.x之后的版本才有,而这个EVM板上面设计的时候使用的芯片还是PG1.x。这个信息可以在Datasheet中找到:

  • 烧写代码我已经发你QQ邮箱了,你收下看看,烧写的.out文件要用工具转换成bin文件,转换工具中注意要配置好相应的PLL,flash,ddr等。

  • Louis ,非常感谢!

    我有几个问题:

    1、你说的PG1.X芯片是不是指的DM8168芯片?

    2、你贴图的信息是在哪个手册里找到的,我没有看到。

    3、我看到的原理图是Rev.E的,按照你说的引脚,我查到了对应的引脚,如图所示:

    是不是如果我只要把VOUT1_HSYNC和VOUT1_VSYNC这2个引脚连接到VGA端子上的行、场信号上就能保证VGA正常显示,VGA扩展部分电路其他都不用动?

    在Rev.E的公版原理图中,确实没有连上行、场信号,附件为PDF格式的原理图(Rev.E)

  • Hi,Louis,你好:

              我在TI网站上重新下载了DM8168的数据手册,看到了你的描述

    1、我对视频不太了解,大概知道,VGA属于模拟视频,HDMI属于数字视频,DM8168的VGA输出应该是内部通过HDMI经“数模(DAC)”转换成VGA,

    我只要将三对引脚中的任何一对连接到VGA端子即可,不知道理解的对不对?

    2、现在买到的芯片是不是都是ver.2的?AM3892的ver.2版本是不是也添加了行、场输出信号?

    谢谢!盼回复!

  • hi   hong wang1:

    我也在試DM8168的.out文件转换成bin文件,請問你說的转换工具是什麼? 在網路上哪裡可以抓得到呢??  我因為工作上需要,急需這個工具,麻煩你回覆或直接將轉換工具寄到我信箱: eaow.yao@gmail.com         非常感謝