各位:
调的是自己的板子,网口芯片选的和TI的EVM板一样,都是用ET1011。区别是EVM板的MDINT信号连接的是J33管脚,我的板子是连的H33。我在uboot中把管脚复用修改了。 把H33配置成GP0[28],输入管脚。 如果是百兆网,能成功通过tftp下载kernel,切成千兆时,无法连网。 想请问下UBOOT中还需要修改哪些地方呢?
另外,内核启动后,再切到千兆网,是可以识别的。
非常感谢!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位:
调的是自己的板子,网口芯片选的和TI的EVM板一样,都是用ET1011。区别是EVM板的MDINT信号连接的是J33管脚,我的板子是连的H33。我在uboot中把管脚复用修改了。 把H33配置成GP0[28],输入管脚。 如果是百兆网,能成功通过tftp下载kernel,切成千兆时,无法连网。 想请问下UBOOT中还需要修改哪些地方呢?
另外,内核启动后,再切到千兆网,是可以识别的。
非常感谢!!
你好,
请参考一下http://www.ti.com/litv/pdf/sprz329d TMS320DM816x DaVinci Video Processors Silicon Errata (Rev. 2.1, 2.0, 1.1, & 1.0) (Rev. D) 的 Advisory 2.1.18 CPGMAC 1-Gbps Mode Does Not Work When EMAC_TXCLK is Not Running。
下面有一个帖子也提到了类似情况:http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/717/t/128095.aspx